News Releases

シリコン・ラボ、Matter対応の最先端SoCを展開

SoCシリーズ「MG26」の一般発売開始により、開発者に最高のパフォーマンスとAI/ML機能を提供

テキサス州オースティン - よりコネクテッドな世界のために安全かつインテリジェントなワイヤレス技術を提供する先進企業、シリコン・ラボラトリーズ(NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ)は米国時間2025年2月26日、同社のワイヤレスSoCであるMG26シリーズについて、シリコン・ラボおよび販売パートナーを通じて一般販売を開始したことを発表しました。MG26 SoCは、業界最先端で先進的かつ高性能なMatterソリューションであり、同時マルチプロトコルソリューションです。同製品はシリコン・ラボのその他のマルチプロトコルデバイスとの比較において、2倍のフラッシュメモリおよびRAM、高度なAI/ML処理、業界最高クラスのセキュリティを備えており、開発者が将来性のあるMatterアプリケーションを設計することを可能にします。

シリコン・ラボのホーム・アンド・ライフ・ビジネスユニット担当シニアバイスプレジデントであるJacob Alamatは、次のように述べています。「MG26によって、シリコン・ラボはバッテリベースの低消費電力スマートホーム・アプリケーション向けのマルチプロトコル・ワイヤレスの性能に新たなスタンダードを確立すると同時に、IoTコネクティビティの未来にMatterがもたらす可能性を再定義しています。MG26を活用することで、開発者は、ますますコネクテッドになっていく世界において、よりスマートで安全、さらに強力なソリューションの開発を強化できます」

カスタム部品製造サービス(CPMS)を通じてセキュリティをさらに強化しているシリコン・ラボは、お客様が独自のMatterデバイス認証証明書(DAC、Device Attestation Certificate)で注文をカスタマイズできる唯一のMatter SoCデバイスメーカーです。シリコン・ラボのMatter対応SoCを使用することで、お客様はIPの盗難や偽造を防止しながら、製品発売の簡素化と迅速化を実現できます。

MG26 SoCによって高度なIoTアプリケーションとMatterを強化

MG26 SoCは、その同時マルチプロトコル機能によってMatterの導入を大幅に前進させ、LED証明、スイッチ、センサー、ロックなどの様々なスマートホーム・デバイスおよびスマート・ビルディング・デバイス を、MatterとZigbeeの両方のネットワークに同時に統合することを可能にします。これによりユーザーは、異なるエコシステムにまたがるより多くのデバイスに、自動化とルーティンを組み込むことが可能になります。

さらに、内蔵アクセラレータを使用したMG26のAI/ML機能は、予知保全、異常検出、キーワード検出、ビジョン、その他IoT全体に広がる様々なアプリケーションのような重要なタスクの数々におけるパフォーマンスも向上させます。開発者が高度なIoTアプリケーションを実行できるデバイスを構築できるよう、MG26シリーズは以下の提供を通じて支援します。

  • より高い演算性能:ARM® Cortex®-M33 CPUと無線およびセキュリティサブシステムのための専用コアを搭載したマルチコア・フォーマットが実現する高い演算性能により、メインコアをカスタマー・アプリケーション用に解放します。
  • 2倍のフラッシュメモリ、RAM、GPIO容量:MG24デバイスシリーズとの比較で2倍のフラッシュメモリ、RAM、GPIO容量を搭載。これによりIoT機器製造者は、より大規模でより正確な機械学習モデルを活用してパフォーマンスを向上させる高度なエッジ・アプリケーションを開発できるようになります。また、より高解像度のビジョンのような、大規模な機械学習ワークロードの処理も可能になります。
  • 内蔵されたAI/MLハードウェアアクセラレーション:これにより、機械学習アルゴリズムの処理が、CPU上で実行する場合に比べてわずか6分の1の電力で最大8倍高速に可能になります。シリコン・ラボの新しいAI/ML Developer Journey活用することで、開発者はこの処理能力を活用するための新たなモデル構築をより容易に開始できます。
  • 業界最高クラスのセキュリティ:Silicon Labs Secure Vault™とARM TrustZoneによる業界最高クラスのセキュリティは、すべてのMatterセキュリティ要件に準拠しています。
    • MG26デバイスは、シリコン・ラボのカスタム部品製造サービス(CPMS)を利用することで、お客様のMatterデバイス認証証明(DAC)、セキュリティキー、その他機能を製造工程中にオンデマンドでプログラムでき、より堅固な脆弱性対策を実現できます。
    • セキュア・ブートと連携したセキュアOTAファームウェアのアップデートが、悪意あるソフトウェアのインストールを防ぎ、脆弱性のパッチ適用を可能にします。
  • 同時マルチプロトコル:これによりZigbeeとMatter over Threadを両方同時に実行でき、製品メーカーのSKU管理の簡素化と、エンドユーザーの使い勝手向上が実現します。
  • 業界トップクラスのRF性能対エネルギー効率比:極めて低いTX電流、RX電流、スリープ電流での最大+19.5dBmの送信電力と世界最高レベルの受信感度を備え、より優れたワイヤレス性能を備えた長寿命のバッテリー駆動IoTデバイスを実現します。

Matter開発における業界スタンダードの確立

消費者は、安全で相互運用性があり、使いやすいMatterデバイスを求めています。オーストリアのスマートロック製造業者で、2025年からアメリカ市場に参入予定であるNuki社は、同社最新のスマートロックで信頼性が高く効率的な接続を実現するために、Matterパートナーとしてシリコン・ラボを選びました。この新製品はNuki初の電子ロックとして、ヨーロッパのドアだけでなくアメリカのデッドボルトにも対応します。シリコン・ラボのMatter対応SoCによって、Nukiのスマートロックは頻繁に電池を交換することなく長時間動作することが可能になり、Matterを使用した様々な無線プロトコルをサポートし、ホームネットワークへのシームレスな接続が保証されます。

Nukiの共同創設者兼最高イノベーション責任者(CIO)であるJürgen Pansy氏は、次のように述べています。「シリコン・ラボのMatter対応SoCによって、当社は複数の通信プロトコルを並列で同時にサポートする、超小型のバッテリー駆動デバイスを市場に投入できます。Nukiの最新のイノベーションであり受賞歴を持つスマートロックは、設計におけるエネルギーやスペースの節約を可能にするシリコン・ラボのハードウェアを使用してBluetooth LEやWi-Fiのような追加の接続方法の統合を可能にしながら、Thread経由でのMatterに対応しています」

Matter拡大を先導するシリコン・ラボ

2024年に早期発表されて以来、MG26は優れた機能によって世界的に認められ、 「Embedded Computing Design's Best in Show Award」、「IoT Evolution World’s 2024 Product of the Year」、「AspenCore World Electronics Achievement Award」など数々の業界賞を受賞しています。

Matterエコシステムは、新しいタイプのデバイス、強化されたセキュリティ、業界内でのコラボレーションによって、大きな成長を遂げていくことが予想されます。シリコン・ラボは、Matterへの半導体コード提供の第一人者として、この拡大の一翼を担えることを誇りに思います。

シリコン・ラボの製品・ソリューションを利用し最先端のMatterデバイス、AI/ML対応デバイスを開発する方法について、詳しくは以下をご覧ください。

シリコン・ラボのMG26 SoCのご購入および製品詳細については、こちらをご覧ください。

シリコン・ラボについて
シリコン・ラボは、IoTワイヤレス接続分野のパイオニアです。シリコン・ラボが提供する統合型ハードウェアおよびソフトウェアプラットフォーム、直感的な開発ツール、そして比類のないエコシステムサポートにより、同社は高度な産業、商業、家庭、およびライフアプリケーションの構築において理想的で長期的なパートナーとなっています。高性能、低消費電力、セキュリティ面における業界のリーディングカンパニーとして、シリコン・ラボは幅広いマルチプロトコル・ソリューションをサポートしています。

シリコン・ラボについて

シリコン・ラボ(Silicon Labs、NASDAQ: SLAB)は、よりコネクテッドな世界のために安全かつインテリジェントなワイヤレス技術を提供するリーダーです。当社は、統合型ハードウェアとソフトウェア・プラットフォーム、直感的な開発ツール、比類のないエコシステム、堅牢なサポートにより、高度な産業、商業、家庭、およびライフ・アプリケーションの構築において理想的で長期的なパートナーとなることができます。当社は、開発者が製品ライフサイクルを通じて複雑なワイヤレスの課題を解決し、業界を変革し、経済成長と生活改善を実現するための革新的なソリューションで、市場への迅速な投入の簡素化を容易にします。詳細は(Silabs.com)をご参照ください。

Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商品名は商標である可能性があり、各所有者にその権利が帰属します。