News Releases

シリコン・ラボ、進化する脅威を阻止するためにIoTデバイスのセキュリティ機能を強化
PSA 認定および ioXt アライアンスのセキュリティ認証を獲得したSecure Vault を搭載した初の製品を発売

スマートでより接続された世界のためのシリコン、ソフトウェア、ソリューションのリーディングプロバイダであるシリコン・ラボ(Silicon Labs、NASDAQ: SLAB)は、増大し進化するセキュリティの脅威からモノのインターネット(IoT)デバイスを保護することに特化した同社の最先端ハードウェアおよびソフトウェア技術が、PSA CertifiedとioXt AllianceからサードパーティのIoTセキュリティ認証を取得したことを発表しました。

 シリコン・ラボの新マルチプロトコル・ワイヤレスSoC「EFR32MG21B」に搭載され、2020年9月に発売予定の「Secure Vault」が、IoTセキュリティの標準化を支援し、市場投入までの短縮の障壁となるセキュリティ対応に関する開発を取り除くためにArmが共同で設立した包括的な保証フレームワークに基づいたPSA Certified Level 2認証を取得しました。EFR32MG21Bは、PSA Certified Level 2の認定を取得した最初の無線デバイスです。

Armでチーフシステムアーキテクト兼フェローをつとめるAndy Rose氏は、次のように述べています。「小型の低消費電力センサーから高性能なIoTデバイスまで、強固な基盤を確保するためには、チップレベルでセキュリティが組み込まれていなければなりません。シリコン・ラボはこの重要性を理解し、PSA認証レベル2を取得することで、大量市場へのIoT展開のためのセキュアなSoCを実装するが可能となり、スケーラブルなソフトウェア攻撃に対する強固な保護を顧客に保証することができます」

シリコン・ラボのxG22 ThunderboardとEFR32MG21B開発キットは、IoTセキュリティの世界標準として認められているioXt AllianceからSmartCertセキュリティ認証も取得しています。ioXtアライアンスは認証の継承を認めているため、シリコン・ラボが取得したioXt認証は、同社のxG22およびxG21Bを使用している製品メーカーであれば、自社の製品レベルのioXt認証にかかる時間と労力を大幅に削減するために活用することができます。
 
ioXtアライアンスの最高技術責任者であるBrad Ree氏は、次のように述べています。「シリコン・ラボは長年にわたりIoT分野のリーダーであり、デバイスセキュリティへの取り組みを実証してきました。今回、xG22 Thunderboard でioXt SmartCertを取得したことは、スマートホーム、スマートリテール、ポータブル医療機器市場に波及効果をもたらす、同社のセキュリティと透明性に対する大きなコミットメントです」
 
シリコン・ラボでIoT担当シニア・バイス・プレジデントを務めるMatt Johnsonは、次のように述べています。「脅威は絶えず進化しており、IoT製品の開発者がそれに追いつくことは困難です。顧客データやクラウドベースのビジネスモデルが高額なハッキングの標的になるケースが増えており、IoTのセキュリティ要件が急速に法律化されているため、コネクテッドワールドでのIoT製品のセキュリティ確保は必要不可欠です。シリコン・ラボは、セキュリティコミュニティ、お客様、サードパーティのセキュリティ専門家と協力して、今後の接続されたIoTデバイスを保護するための最先端のセキュリティソリューションを提供することに尽力しています。このような重要なIoT業界の認証を取得できたことを誇りに思います。これは、私たちのこれまでの努力と、ポートフォリオに取り入れている最先端のセキュリティ技術が認められたものと確信しています」
 
Secure Vault: IoTデバイスのセキュリティを再定義
シリコン・ラボの Secure Vault は、コネクテッド・デバイスのメーカーが、増大する IoT セキュリティの脅威や規制上の圧力に対処できるように設計された、最先端のセキュリティ機能を搭載した新製品です。シリコン・ラボのWireless Geckoシリーズ2プラットフォームは、ハードウェアでのRoute Of Trustに基づくセキュアブート、セキュアデバッグ、物理的改ざん防止、認証のためのセキュアID、物理的にクローニング不可能な機能(PUF)鍵管理技術など、クラス最高のセキュリティ機能を組み合わせることで、Secure Vault技術を活用し、IoTセキュリティ侵害や知的財産の侵害のリスクを大幅に低減します。Secure VaultとIoTにおけるセキュリティの詳細については、こちらをご参照ください。
 
Works Withスマートホーム開発者バーチャルカンファレンスでのIoTセキュリティ専門家セッションご案内
9月9日/10日(米国時間)に、シリコン・ラボは世界中の数千人規模のエンジニア、開発者、プロダクトマネージャーに無料でライブストリーミング配信される、スマートホーム技術の決定版となるバーチャル・スマートホーム開発者会議「Works With」を開催します。両日とも、シリコン・ラボのIoTセキュリティ担当シニアプロダクトマネージャーであり、ioXt Allianceの理事を務めるMike Dowが、ioXt AllianceのチーフテクニカルオフィサーであるBrad Reeと共に、IoTセキュリティ規制に関するセッションを行います。これらのトレーニングセッションでは、セキュリティ規制の状況、シリコン・ラボの新Secure Vault技術によりIoTデバイスの開発者がどのように規制を満たしているか、あるいは規制を超えているか、また、規制に準拠していることを証明するためにIoT製品のセキュリティレベルの統一的な評価と認証の必要性にioXtアライアンスがどのように対処しているかを検証します。

Works Withスマートホーム開発者バーチャルカンファレンスへの参加ご登録は、silabs.com/workswithから無料で行えます。

シリコン・ラボラトリーズについて

シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com)は、よりスマートかつコネクティビティを求める市場向けにシリコン、ソフトウェア、各種ソリューションを提供する業界大手メーカーです。シリコン・ラボの技術は、IoT、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場の将来を形作るものです。当社の卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアは性能、省エネルギー、コネクティビティ、簡素化に焦点をあてた製品開発を行っています。会社概要・事業詳細は www.silabs.com をご覧ください。

Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、各所有者にその権利が帰属します。

報道関係者お問合せ先

Silicon Labs PR Contact: pr@silabs.com

ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com

Follow Silicon Labs at news.silabs.com, at blog.silabs.com, on Twitter at twitter.com/siliconlabs, on LinkedIn at linkedin.com/company/siliconlabs and on Facebook at facebook.com/siliconlabs. 

 

記事ご掲載時のお問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Y.K. 

TEL: 03-5460-2411(代表) http://jp.silabs.com

(opens in a new window)