News Releases

シリコン・ラボとAmazon、IoTコンシューマーデバイス向けの新しい共有ネットワーク「Sidewalk」で協業

よりスマートでコネクテッドな世界のためのシリコン、ソフトウェア、ソリューションのリーディングプロバイダであるシリコン・ラボ(NASDAQ: SLAB)は、自宅や玄関先でのデバイスの機能向上を支援するために、Wi-Fi帯域幅の一部を共有する隣人によって作成された共有ネットワーク「Amazon Sidewalk」を支援するために、Amazonとの協業を発表しました。

シリコン・ラボのAmazon Sidewalk向けワイヤレスソリューションにより、開発者はどのプロトコルを使用していても、暗号化されたクラウド通信でIoT製品開発が可能です。シリコン・ラボのEFR Wireless Geckoシリーズ製品は、SidewalkのSub-GHzとBluetooth® Low Energyプロトコルをサポートしています。

シリコン・ラボで、IoTホームおよびコンシューマー製品担当副社長兼ゼネラルマネージャーを務めるJake Alamatは、次のように述べています。「シリコン・ラボとAmazonは、安全かつプライバシーの確保と同時に、Sidewalk向けIoTデバイスの設定を容易にすることで、OEMにより驚くべき新ユーザー体験の創造を支援します」

Amazonがユーザーに無料で提供しているSidewalkは、新しいデバイスのセットアップを簡素化し、低帯域幅デバイスの通信範囲を広げ、自宅のWi-Fi範囲外にいてもオンラインで最新の状態を維持できるようにします。Amazon Sidewalkを利用することで、ユーザーは、自宅や周辺地域のスマートデバイスのカバー範囲の向上、防犯カメラからのモーションアラートなどの用途での限定的なオフライン接続の有効化、Wi-Fiがダウンしている場合でもトラブルシューティングのためのカスタマーサポートの提供、新しいデバイスのセットアップの容易化などを体験できます。

将来的には、Sidewalkは問題を自己診断して交換部品を注文できるツール、スマートロックの消費電力を削減した状態での通信距離の向上、ペットや貴重品の位置を近所のどこにいても確認できる機能など、新しいデバイス体験を提供する予定です。

セキュリティとプライバシーの複数のレイヤーを備えたAmazon Sidewalkは、Bluetooth Low Energy(BLE)や、900MHz帯の周波数シフトキーイング(FSK)、チャープスペクトラム拡散(CSS)をサポートします。

9月10日に行われたシリコン・ラボの仮想スマートホーム開発者会議「Works With 2020」の基調講演で、Ringの創設者兼チーフ・インヴェンターであるJamie Siminoff氏がSidewalkについて述べています。Siminoff氏の基調講演のリプレイはこちらでご覧いただけます。また、Works Withカンファレンスのウェブサイトから無料で登録すると、こちらからご覧いただけます。

シリコン・ラボのワイヤレス接続ソリューションの詳細については、silabs.com/wirelessgeckoをご覧ください。

シリコン・ラボについて

シリコン・ラボ(Silicon Labs、NASDAQ: SLAB) は、よりスマートでコネクテッドな世界を実現するためのシリコン、ソフトウェア、ソリューションを提供するリーディングプロバイダです。当社の受賞歴のある技術は、モノのインターネット、インターネットインフラ、産業用オートメーション、消費者市場、自動車市場の未来を形作っています。当社のワールドクラスのエンジニアリングチームは、性能、省エネ、接続性、シンプルさに焦点を当てた製品を生み出しています。詳細は(silabs.com)をご参照ください。

###

報道関係者お問合せ先

Silicon Labs PR Contact: pr@silabs.com

ミアキス・アソシエイツ 河西: kasai@miacis.com

記事ご掲載時のお問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Y.K.

TEL: 03-5460-2411(代表) http://jp.silabs.com

Cautionary Language

This press release may contain forward-looking statements based on Silicon Labs’ current expectations. These forward-looking statements involve risks and uncertainties. A number of important factors could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements. For a discussion of factors that could impact Silicon Labs’ financial results and cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements, please refer to Silicon Labs’ filings with the SEC. Silicon Labs disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. Note to editors: Silicon Labs, Silicon Laboratories, the “S” symbol, the Silicon Laboratories logo and the Silicon Labs logo are trademarks of Silicon Laboratories Inc. All other product names noted herein may be trademarks of their respective holders.